Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Å fordrive mørket

Ethernet-APL er en sentral teknologi for å digitalisere prosessindustrien. Det multinasjonale kjemikonsernet BASF og et team av samarbeidspartnere har gått i bresjen for innføringen av dette. Endress+Hauser har som en av BASFs foretrukne leverandører også spilt en sentral rolle i denne sammenhengen.

08.01.2026 Tekst: Armin Scheuermann Bilde: BASF, Endress+Hauser, Kristoff Meller, Andreas Pohlmann, Johannes Vogt Grafikk: 3st kommunikation
Ethernet-APL er en sentral teknologi for digitalisering i prosessindustrien.

BASFs nye anlegg i Zhanjiang i Kina holder dr. Kai Krüning på tå hev. Selskapet investerer flere milliarder euro der, i det som er selskapets hittil største investeringsprosjekt. Det integrerte produksjonsanlegget i Zhanjiang blir det globale kjemiselskapets tredje største Verbund-lokasjon, etter Ludwigshafen og Antwerpen. "Akkurat nå setter vi i gang det ene nye anlegget etter det andre", sier Krüning, som er BASFs prosjektleder for standardisering av prosesstyringssystemer. Først må alle komponentene installeres – sensorer, aktuatorer og lignende – etterfulgt av tester av funksjon og samspill. Som en av prosjektets leverandører har Endress+Hauser levert tusenvis av sensorer. Men det er ikke bare prosjektets enorme omfang som gjør det så spesielt, det er også den enestående graden av digitalisering.

I sentrum av endring

I Zhanjiang går BASF i spissen for kjemisk industri når det gjelder innføring av Ethernet-APL (Advanced Physical Layer). Dette er en teknologi som er utviklet spesielt for prosessindustriens behov, og er en svært robust og pålitelig type Ethernet som overfører både data og strøm via en enkelt, skjermet tvunnet par-kabel. Dette muliggjør intrinsisk sikker, digital kommunikasjon med høy hastighet, selv i eksplosjonsfarlige områder, helt ned til sensorene og aktuatorene på feltnivå. "Mange brukere er veldig begeistret for Ethernet-APL akkurat nå", sier Karl Büttner, markedsføringsansvarlig for Ethernet-APL hos Endress+Hauser.

Og hvorfor ledsages akkurat denne teknologien av så store forventninger? Det er et spørsmål til Gerd Niedermayer, senior ingeniørleder innen elektro- og instrumenteringsteknikk som har jobbet i BASF i over 35 år. Kontoret hans ligger i en av bygningene på BASFs enorme Verbund-lokasjon i Ludwigshafen. "Vi ønsker å bruke data fra intelligente feltinstrumenter til blant annet ressursstyring, forebyggende vedlikehold og prosessoptimalisering", forklarer han. "Men med vår nåværende infrastruktur for prosesskommunikasjon er tilgangen til disse dataene ofte dårlig, om ikke umulig. Ethernet-APL løser problemet."

Dr Kai Krüning talks about Ethernet-APL and the digital transformation process.

“We see Ethernet-APL as the platform for the next steps in the digital transformation process.”

Dr Kai Krüning, automation expert at BASF

Digitalisering på høyeste nivå

I prosessindustrien er feltnivået ofte en blindsone på bedriftens digitale oversiktspanel – litt som en strekning med grusvei midt på datamotorveien. Det skyldes at analoge signaler fremdeles er standarden innen prosesstyring, ikke minst i kjemiske anlegg. Selv de mest moderne feltinstrumentene bruker fortsatt den velprøvde 4–20 mA-strømsløyfe-teknologien for å overføre målesignalene til styringssystemet. Og selv om mange implementeringer benytter HART-protokollen til å modulere digitale diagnose- eller statusmeldinger på toppen av de analoge målesignalene, er dataoverføringshastighetene svært lave. Feltbussystemer som muliggjør digital kommunikasjon med feltinstrumenter – f.eks. PROFIBUS PA – har selvfølgelig eksistert i nesten 30 år. Men de har praktiske begrensninger i form av lav båndbredde, komplekse topologier og en interoperabilitet mellom de ulike komponentene som ikke alltid er helt problemfri. Alt dette medfører svært kompliserte tekniske løsninger og utskiftninger av feltinstrumenter.

Ethernet-APL markerer et skifte mot moderne, helhetlig industriell kommunikasjon. ©Endress+Hauser

Høyhastighetsinternett for anlegg

I internettets aller første tid var dataoverføring noe man kunne høre: en kakofoni av pip, klikk og sus som kom ut av en gammeldags analog telefon. Mikrofon- og høyttalerendene på telefonrøret ble satt inn i kontakter på en akustisk kobler som omformet støyen til en (langsom) datastrøm. 50 år senere har vi nå høyhastighetsinternett via fiberoptiske kabler. Derimot har feltkommunikasjonen i prosessindustrianlegg endret seg svært lite i løpet av denne tiden: 4–20 mA-strømsløyfen dominerer fortsatt.

Ethernet-APL er i ferd med å endre alt dette. Denne nye teknologien kan overføre data fra feltinstallasjoner – fra sensorer, aktuatorer, ventiler osv. – direkte, pålitelig og med høy hastighet til styringssystemer eller skyplattformer. Den bruker én enkelt, skjermet tvunnet par-kabel til å overføre både data og strøm. I motsetning til klassiske feltbussystemer eller 4–20 mA/HART-sløyfer er en Ethernet-APL-tilkobling robust og rask når det gjelder overføring av store datamengder.

APL står for Advanced Physical Layer. Innen nettverksteknikk refererer begrepet "det fysiske laget" til alt det konkrete som de elektriske eller optiske signalene strømmer gjennom. Fra et teknisk synspunkt er Ethernet-APL en forenklet, men spesielt robust variant av Ethernet som fungerer sikkert, selv i eksplosjonsfarlige områder.

Med Ethernet-APL sender feltinstrumenter data til en APL-svitsj – en enhet som fungerer omtrent som en ruter i et hjemmenettverk, og som kobler flere enheter sammen. Fra svitsjen fortsetter dataene videre til styringssystemet eller til skyen – direkte, uten mellomledd i form av gateway. Dette har den fordelen at alle dataene fra feltinstrumentene er tilgjengelige i sanntid og dermed kan brukes i anvendelser som forebyggende vedlikehold eller detaljert prosessanalyse. Med andre ord markerer Ethernet-APL et skifte mot moderne, helhetlig industriell kommunikasjon. Virkningen kan sammenlignes med overgangen fra de gamle akustiske koblingsmodemene til dagens fiberoptiske tilkoblinger. Det er det digitale grunnlaget for neste generasjon prosessautomasjon.

Den nye tilnærmingen basert på Ethernet-APL begynte å vokse frem for rundt ti år siden. Gerd Niedermayer fra BASF husker godt da denne nye teknologien ble presentert på et seminar arrangert av NAMUR, en internasjonal sammenslutning av brukere av automatiseringsteknologi i prosessindustrien. "Jeg likte Ethernet-APL med en gang, fordi det gir så mange fordeler." Dette er faktisk en teknologi som kombinerer den robustheten og intrinsiske sikkerheten som kreves i mange anvendelser innen prosessindustrien, med den overlegne båndbredden til Ethernet. Den støtter også kabellengder på opptil én kilometer. "Med overføringshastigheter på opptil 10 Mbit/s er Ethernet-APL 10 000 ganger raskere enn HART og 300 ganger raskere enn klassiske feltbusser. Dette gjør det mulig å overføre store datamengder frem og tilbake i sanntid."

Viktige fakta

33 minutter

er alt som trengs for å laste ned enhetsparametrene til 200 instrumenter via Ethernet-APL. Med feltbussteknologi tar den samme nedlastingen 10 timer.

Viktige fakta

10 000

ganger raskere enn den utbredte HART-protokollen: Det er Ethernet-APL.

Viktige fakta

240

enheter kan kobles sammen i en ringtopologi ved hjelp av Ethernet-APL, noe som gir betydelige besparelser på utstyrskostnadene.

Minimale kostnader, store fordeler

Gerd Niedermayer visste alltid at den fysiske overføringsteknologien bare var begynnelsen. Prosjektet ville også kreve en egnet kommunikasjonsprotokoll samt grensesnitt og standarder for å integrere instrumentene i styringssystemet og gi tilgang til instrumentdataene. BASF samlet alle kravene i en løsningsskisse. "Vi ønsket en høyytelses kommunikasjonsløsning som dekket hele kjeden, og som kunne overføre data med høy hastighet til både styringssystemet og ressursstyringsystemet – uten at det medførte nevneverdige ekstra kostnader. Den nye teknologien måtte også gi fordeler både for startinvesteringer og driftskostnader gjennom hele levetiden", sier Niedermayer. Dette var tankegangen hos det globale kjemikonsernet da de bestemte seg for å ta aktivt del i å forme og fremme utviklingen av Ethernet-APL. "Vi var på jakt etter en standardisert og kompatibel løsning, så vi bestemte oss for å inngå et tett samarbeid med leverandørene helt fra starten av." Det krevde åpenhet, pågangsmot og besluttsomhet, men det lønnet seg. I samarbeid med produsenter av måleinstrumenter, feltbrytere og styringssystemer klarte BASF å utvikle Ethernet-APL til markedsklarhet på bare fem år. "Det var ekte nybrottsarbeid", sier Niedermayer.

Blant utviklingspartnerne var Endress+Hauser. De to selskapene har et langvarig og nært samarbeid. "Vi har vært en av BASFs foretrukne leverandører av måleinstrumenter i flere tiår", forklarer Udo Nalbach, kjemisk ingeniør og strategisk kundeansvarlig hos Endress+Hauser. "BASF er svært åpen for nyutviklinger, engasjerer seg tidlig og intensivt i innovasjoner og tar dem raskt i bruk hvis de viser seg å være vellykkede." Nalbach husker hvordan BASF og Endress+Hauser slo hodene sammen kort tid etter den banebrytende NAMUR-workshopen. "Sammen undersøkte vi en rekke spørsmål, blant annet hvorfor feltbussnettverk aldri virkelig har slått gjennom. Våre funn på disse områdene har vært avgjørende for vårt arbeid med å utvikle og standardisere Ethernet-APL og gjøre det til en vellykket teknologi."

Gerd Niedermayer talks about PROFINET instruments.

“We needed the device manufacturers to come up as quickly as possible with a comprehensive portfolio of PROFINET instruments.”

Gerd Niedermayer , senior E+I engineering manager at BASF
BASF hadde opprettet et testlaboratorium for Ethernet-APL i Ludwigshafen. ©Endress+Hauser

Samarbeidsbasert utvikling

I 2019 var designkonseptet ferdig, og BASF hadde allerede opprettet et testlaboratorium for Ethernet-APL i Ludwigshafen. Der, i et miljø som ligner virkeligheten, testet teamet sensorer som støtter PROFINET-protokollen, fra prototyper og videre til ferdige produksjonsenheter. Protokollen fastsetter standarder for kommunikasjon mellom enheter, dataformater og sending av kontrollkommandoer. "BASF kjøpte sine første prototyper til laboratoriet fra oss og ga oss tilbakemelding", sier Karl Büttner, mens han minnes den innledende testfasen. "Det var en dialog preget av åpenhet, ærlighet og gjensidig tillit. Og slik utviklet vi maskinvaren og programvaren trinn for trinn. BASFs testlaboratorium i Ludwigshafen har i stor grad fremskyndet Ethernet-APLs vei til å bli markedsklart." Samtidig jobbet teamene ved Endress+Hausers produksjonsanlegg på spreng for å utvikle de nye kommunikasjonsmodulene. Gerd Niedermayer fra BASF forklarer: "Vi trengte at produsentene av måleinstrumenter så raskt som mulig skulle komme med et omfattende utvalg av PROFINET-instrumenter for måling av et bredt spekter av variabler."

Fra laboratoriet til virkeligheten

I tillegg til ren funksjonalitet undersøkte ingeniørene og teknikerne ved laboratoriet også den praktiske brukervennligheten. Instrumentene med Ethernet-APL-tilkobling måtte være enkle å bruke og gi kostnadsbesparelser. Hvor raskt og enkelt er det å installere, koble til og integrere dem? Hvor raskt går det å gjennomføre sløyfesjekk og idriftsetting? Hvordan vil ekstern parameterinnstilling og feilretting fungere? Hvor enkelt er det å skifte ut instrumenter mens anlegget er i drift? Er systemet lett å skalere? Kan instrumentene brukes i hybridmiljøer – for eksempel sammen med PROFIBUS PA-enheter? Og viktigst av alt: Hva med interoperabilitet? Vil instrumentene kunne integreres problemfritt i prosessindustrimiljøer som bruker utstyr fra flere leverandører? Så mange spørsmål, så høye forventninger – likevel viste Ethernet-APL-teknologien sin styrke i en hel rekke belastningstester.

Endress+Hauser gjennomførte flere egne belastningstester, hvor hver test omfattet 240 instrumenter per styringssystem i samsvar med kravene fastsatt av BASF. Det vil si 240 komponenter fra ulike produsenter. Og de fungerte alle sammen sømløst for å danne et pålitelig og robust Ethernet-APL-basert system. "Dagens verden er så kompleks at ingen leverandør kan realisere en ny teknologi på egen hånd", sier Udo Nalbach. "Derfor må produsentene samarbeide gjennom hele kjeden, fra feltinstrumenter til styringssystemer. Nøkkelen er streng standardisering." Det er her PROFINET-protokollen kommer inn i bildet, ved å styre kommunikasjonen mellom feltinstrumenter og prosesstyringssystemet. Standardiserte enhetsprofiler forenkler systemintegrasjonen og gjør det enkelt å bytte ut instrumenter uten problemer. En drivermodell integrerer enheter på en enhetlig måte i ressursstyringssystemer. Og sensordataene er strukturert i et leverandørnøytralt format.

BASF er for tiden i ferd med å installere sine første PROFINET-APL-feltinstrumenter på flere lokasjoner, blant annet to nye anlegg i Ludwigshafen. Det globale kjemikonsernet har tatt dette et skritt videre ved de fleste anleggene på sin nye Verbund-lokasjon i Zhanjiang i Kina – hele komplekset er fra grunnen av utformet for å være APL-klart. "Da vi planla mange av anleggene her, visste vi ennå ikke når vi ville få tilgang til et komplett utvalg av PROFINET-APL-instrumenter", forklarer Kai Krüning. De valgte derfor en APL-klar migreringsløsning der alt fra styringssystemet til feltbryterne bruker PROFINET-teknologi. BASF hadde tidligere gjennomført omfattende testing av nettverkets ringtopologi i samarbeid med Endress+Hauser. Denne infrastrukturen støtter parallell bruk av både PROFIBUS PA- og PROFINET-APL-instrumenter, slik at BASF hadde fleksibilitet til å utstyre anleggene sine med PROFIBUS PA-instrumenter i første omgang. "Fremover kan vi bytte ut et instrument med et APL-instrument når det måtte være nødvendig", sier Krüning. To anlegg i Zhanjiang er faktisk allerede utstyrt med Ethernet-APL-instrumenter. "Vi har nettopp hatt oppstart av det første av disse", forklarer Krüning.

BASF-konsernet

BASF-konsernet er et børsnotert kjemiselskap med hovedkontor i Ludwigshafen am Rhein i Tyskland. Det er verdens største kjemiselskap målt etter omsetning. I regnskapsåret 2024 hadde BASF 111 822 ansatte, drev virksomhet i 92 land og hadde 235 produksjonslokasjoner. Disse omfatter seks integrerte Verbund-lokasjoner i Ludwigshafen, Antwerpen (Belgia), Freeport, Texas (USA), Geismar, Louisiana (USA), Kuantan (Malaysia) og Nanjing (Kina). En syvende Verbund-lokasjon er for tiden under bygging i Zhanjiang i Kina. Verbund-konseptet er en av BASFs viktigste styrker, som gjør det mulig for selskapet å koble sammen og styre produksjonsanleggene sine på en intelligent måte, samtidig som det muliggjør ressurseffektiv, CO2-optimalisert og pålitelig, styrbar produksjon.

Ros fra vedlikeholdsteamet

Kai Krüning sørget for at alle ansatte som var involvert i driften, vedlikeholdet og ressursstyringen av anlegget, fikk grundig opplæring i den nye teknologien. Og tilbakemeldingene han får fra megaprosjektet i Kina er positive: "Idriftsetting og sløyfesjekk går raskere med Ethernet-APL enn med PROFIBUS PA. Kollegaene mine der forteller meg at teknologien er mye enklere å bruke, og at parameterinnstillingen via ressursstyringssystemet er enklere." Også for Gerd Niedermayer har teknologien hittil innfridd forventningene: "Vi oppnår store besparelser på utstyrskostnadene, særlig når det gjelder prosjektering og idriftsetting."

Vil Ethernet-APL bli en banebrytende teknologi i prosessindustrien? Vil det fungere som en katalysator for digitaliseringen? "Når det gjelder ombyggingsprosjekter, er det fortsatt noen hindringer å overvinne", sier Karl Büttner, "men når det gjelder nybyggprosjekter, er entusiasmen berettiget." Hans kollega Udo Nalbach er enig: "Denne teknologien vil få en langt større utbredelse enn konvensjonelle feltbussteknologier. I dag er det nesten ingen grunn til å bygge et 4–20 mA-anlegg." Kai Krüning, som er med på å forme BASFs fremtid i Zhanjiang, er enig: "Vi ser på Ethernet-APL som plattformen for de neste trinnene i den digitale transformasjonsprosessen." Og for Gerd Niedermayer, som har jobbet i prosessindustrien i over tre tiår, er målet klart. "Vi har nådd de første milepælene. Oppgaven vår nå er å fortsette på denne veien og etablere Ethernet-APL som bransjestandard."

Les om lignende emner

Nedlastinger

Utforsk flere ressurser

document icon
Company magazine 'changes' 2/2025
How digitalization is gathering pace
download icon Nedlasting