Traditional linear models follow a "take, make, dispose" approach. Circular economy principles seek to retain the value of materials and resources for longer through efficient use, reuse, recovery and closed-loop approaches.
For manufacturers, this requires considering resource use throughout the lifecycle, from raw materials and production to reuse and recovery.
Circular manufacturing starts with understanding how resources move through processes and where value can be retained. More efficient production, longer lifecycles and the reuse of suitable materials and process outputs can help reduce dependence on virgin resources while supporting more resilient operations.
Use resources efficiently: Identify unnecessary material, water and energy losses and improve the efficiency of industrial processes
Extend useful life: Support approaches that keep products, components and assets in productive use for longer.
Recover and recirculate: Return suitable materials, water and process outputs to production or other productive uses.
Circular manufacturing connects processes and value chains
Circularity often extends beyond an individual process or facility. Secondary materials, reusable process outputs and recovered resources can move between processes, sites and organizations.
Closed-loop approaches and collaboration across value chains can create opportunities to retain resource value and reduce demand for additional raw materials. Reliable information about the quality, quantity and characteristics of these resources can support decisions about their potential reuse.
Water reuse
Keep water in circulation
Treating and reusing water can reduce demand for freshwater resources, reduce dependencies and support more resilient industrial water cycles.
Avansert avløpsvannbehandling for gjennvinning til drikkevann
Vekst av gjenbruk av vann støttes av innovative, trygge og stadig mer kostnadseffektive avanserte behandlingsmetoder.
Direkte og indirekte gjenbruk av drikkevann er kjent praksis, men å forstå de tilhørende risikoene er avgjørende for å beskytte menneskers og miljøets helse.
Direkte og indirekte gjenbruk av drikkevann er kjent praksis, men å forstå de tilhørende risikoene er avgjørende for å beskytte menneskers og miljøets helse.
Prosessinstrumentering i membranfiltrering spiller en avgjørende rolle når det gjelder å sikre høyest mulig vannkvalitet. Utfordringen er å unngå groing, blokkering og skader på membranene.
Bærekraftige biodrivstoff: Skalering for en effektiv sirkulær økonomi
Oppdag hvordan bærekraftig biodrivstoff omdanner fornybare råvarer og avfallsstrømmer til verdi, og dermed støtter målene for sirkulær økonomi, karbonreduksjon og ressurseffektivitet.
Produksjon av biogass og biometan fra slam og avfall
Fra avfall til anvendelige energistrømmer: Utforsk hvordan produksjon av biogass og biometan kombinerer nedbrytning, oppgradering og stabil drift for å støtte sirkulær ressursforvaltning.
Preventing waste and keeping resources in productive use remain central to a circular economy. When waste cannot be avoided or directly reused, effective waste management can help recover remaining material or energy value and manage residual materials responsibly.
Waste management therefore complements circular economy strategies by addressing resources once prevention and direct reuse are no longer possible.
Prosesser og teknologier for avfallsbehandling som styrker sirkulærøkonomien
Effektiv avfallsbehandling er avgjørende for bærekraft, overholdelse og for å lykkes med virksomheten.
Avfallsforbrenning som omdanner ikke-resirkulerbart avfall til pålitelig energi
Termisk avfallsbehandling spiller en viktig rolle i moderne avfallshåndtering, da den reduserer avfallsvolumet drastisk, genererer pålitelig fornybar energi og fjerner forurensende stoffer fra næringssyklusen.
Measurement brings transparency to circular processes
Circular improvements depend on knowing how resources move through production. Reliable measurement and process data help provide visibility into inputs, outputs and losses and identify where resources can be used more efficiently. This transparency can support manufacturers in:
Identifying resource losses and efficiency opportunities
Monitoring material and resource flows
Optimizing processes for reuse and recovery
Evaluating improvements using reliable operational data
Measurement therefore connects circular economy ambitions with day-to-day industrial operations.
Measurable progress
Turn circular ambitions into measurable progress
Circular economy initiatives become more actionable when resource flows and improvements are transparent. Relevant indicators depend on the process and application and can include resource consumption, material losses, secondary inputs, recovered outputs and water or energy use.
Understand resource flows: Establish transparency around resource inputs, outputs and losses.
Improve resource efficiency: Identify opportunities to reduce consumption, prevent losses and increase reuse or recovery.
Verify progress: Use reliable operational data to understand whether improvements are delivering the intended results.
Building a more circular industrial future
The transition toward a circular economy goes beyond better end-of-life management. It starts with using resources efficiently, preventing unnecessary losses and identifying opportunities to keep materials, water and other resources in productive use.
Reliable measurement, efficient processes and collaboration across value chains can help manufacturers turn circular economy principles into practical improvements and strengthen resource resilience.
FAQ
Everything you need to know about circular economy in process industries and manufacturing
Sluttnoter
Looking for more?
Ekspert på industrier og applikasjoner
Vår bransjeekspertise og applikasjonskunnskap gjør oss til en verdifull partner. Kunder fra mange bransjer drar nytte av vår lange erfaring når de løser sine utfordringer.
Innovasjon for en bærekraftig fremtid
Finn ut hvordan Endress+Hauser-instrumentering utnytter oppgradering av biogass til biometan på en bærekraftig, effektiv og sikker måte og bidrar til fornybar kraftproduksjon.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.